Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Fachwissen hilft Lebensmittelhersteller bei der Einhaltung von Vorschriften

Yelo profitiert von Beratung und Messtechnik bei der neuen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage des Unternehmens

Endress+Hauser wurde von den Projektentwicklern beauftragt, Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Renewable Heat Incentive (RHI) zu erbringen. Dabei handelt es sich um ein staatliches Umweltprogramm, das finanzielle Unterstützung bereitstellt, um den Einsatz von Wärmesystemen mit erneuerbarer Energie in Unternehmen zu fördern. Aufgrund des Fachwissens von Endress+Hauser auf dem Gebiet der Wärmemessung wurde das Unternehmen auch mit der Lieferung von Messgeräten, Datenerfassungslösungen und Software beauftragt.

Die ORC-Einheit von Yelo

Die ORC-Einheit von Yelo

Wärmemessung

Wärmemessung

Die ORC-Einheit von Yelo

Die Vorteile

  • Als Experte für Wärmemessung ist Endress+Hauser der ideale Partner für Biomasse-KWK-Projekte.

  • Das Unternehmen verfügt über umfassende Kenntnisse der Vorschriften und ein konkurrenzloses Portfolio an Messgeräten. Es kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei Beratungsdienstleistungen verweisen, die Unternehmen dabei unterstützen, Energie zu sparen, Kosten zu senken und ihre Umweltbilanz zu verbessern.

  • Carlo Matos, Betriebsleiter von Yelo: „Wir verfügen jetzt über ein erstklassiges Energieberichterstattungssystem, das die unzähligen Berichterstattungsanforderungen sowohl durch die Anteilseigner, als auch auch durch die Ofgem deutlich vereinfacht.“

Das Yelo Logo

„Endress+Hauser verfügt sowohl über fundierte Kenntnisse der Ofgem-Anforderungen an das Messwesen als auch über ein technisches Verständnis für unser System.“

Carlo Matos, Betriebsleiter
Yelo

Die Herausforderung 

In den Jahren 2016 und 2017 wurde eine mit Biomasse betriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK-Anlage) gebaut, um die Rapsverarbeitungsanlage von Yelo in der Nähe von Stratford-upon-Avon in Warwickshire mit Energie zu versorgen. Durch die Verwendung von Baumschnitt aus Großbritannien als Brennstoff für die Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage kann Yelo Pflanzenöl und Tierfutter mit einem sehr niedrigen Kohlenstoff-Fußabdruck produzieren. Das Kernstück des Rapsprozesses ist die mechanische Pressung anstelle der Hexanextraktion mit Lösungsmitteln, wodurch die Umweltfreundlichkeit der Anlage noch gesteigert wird.

Die Lösung

Die KWK-Anlage besteht aus einem 11,4-MW-Biomasse-Thermalölerhitzer, der eine ORC-Einheit (Turboden Organic Rankine Cycle) mit Wärme versorgt. Die Temperatur des Thermalöls wird mit einem Endress+Hauser Prowirl 200 Vortex Durchflussmessgerät in Kombination mit einem RH33 Wärmezähler gemessen. Die Warmwasserzufuhr vom ORC-Kondensatorsystem zur Aufbereitungsanlage wird mit einem Endress+Hauser Promag 50 Durchflussmessgerät und einem RH33 Wärmezähler gemessen.

Nach dem Durchlaufen der ORC-Anlage wird das abgeleitete Thermoöl durch einen Wärmerückgewinnungsdampferzeuger geleitet, der den Prozess mit Sattdampf mit einem Druck von 7 bar versorgt. Der Vorgang wird mit einer Kombination aus Prowirl und Promag Messtechnologie in Verbindung mit RH33 Wärmezählern gemessen.

Ein RSG45 Data Manager berechnet die Wärme

Ein RSG45 Data Manager berechnet die im Biomassekessel erzeugte Wärme in zwei verschiedenen Betriebsmodi: wenn das System als vollständige KWK-Anlage läuft, und wenn das ORC-System abgeschaltet wird und die Anlage als eigenständige Biomasse-Wärmequelle konfiguriert ist.

Bereitstellung von RHI-konformen Messungen

Endress+Hauser lieferte nicht nur eine RHI-konforme Messeinrichtung für die KWK-Anlage, sondern erstellte auch einen unabhängigen Bericht über die Messeinrichtung (Independent Report on Metering Arrangement – IRMA), den Ofgem-Bericht, der für die RHI-Zulassung erforderlich ist. Dies erfordert die Bewertung aller Wärmeverluste durch externe Rohrleitungen, schematische Darstellungen der Zähler- und Anlagenanordnung und die Festlegung einer Formel für die Wärmeleistung.

„Unser Messsystem war nicht einfach“

Endress+Hauser brachte jedoch sowohl ein umfassendes Wissen über die Anforderungen von Ofgem als auch ein technisches Verständnis für unser System mit“, erklärte Carlo Matos, Betriebsleiter von Yelo.

Endress+Hauser bietet jetzt einen Servicevertrag an

Wärme- und Strommessdaten werden nun über ein Gateway erfasst und über eine cloudbasierte Datenmanagement- und Berichtsplattform verarbeitet. Diese Plattform liefert alle Daten für die monatlichen Ofgem-Berichte und verfolgt die Einnahmen aus RO-Strom und RHI-Wärme. Nachdem Endress+Hauser Yelo bei der Erlangung der RHI-Akkreditierung unterstützt hat, bietet das Unternehmen nun einen Servicevertrag für die Wartung und Überprüfung der Zähler an. Beides ist im Rahmen der RHI-Verordnung vorgeschrieben.