Die Aufbereitung industriellen Abwassers ist für viele Anlagenbetreiber eine unvermeidliche Herausforderung, da Abwasser ein Nebenprodukt zahlreicher industrieller Prozesse ist. Die Wiederverwendung von Abwasser in sekundären Prozessen kann zu Effizienzsteigerungen führen. Wenn dies nicht möglich ist, ist die Einleitung in die Kanalisation oder in ein Gewässer die einzige Möglichkeit. Strenge Vorschriften für die Sicherheit von Mensch und Umwelt machen die Behandlung von Abwasser zur Einleitung in die Kanalisation jedoch zu einer kostspieligen und komplexen Aufgabe. Unser Portfolio an Produkten zur Behandlung industriellen Abwassers kann hierbei die Sicherheit der Prozesse gewährleisten.
Schlüsselfaktoren
16 %
des weltweiten Süßwasserverbrauchs
enden als Industrieabwasser. Nur 3 % werden tatsächlich in den Produktionsprozessen verbraucht.
Erfahren Sie mehr über die Aufbereitung industriellen Abwassers

Abwasserwiederverwendung
Abwasserwiederverwendung oder Abwasserrecycling bietet einen zusätzlichen Vorteil, da auf der einen Seite weniger Frischwasser benötigt wird und auf der anderen Seite die Kosten für die Abwasserentsorgung reduziert werden können. Damit jedoch Abwasser sicher als Brauchwasser wiederverwendet werden kann, muss es entsprechend der vorgesehenen Nutzung aufbereitet werden. Dies umfasst verschiedene Prozesse wie Flotation, Sedimentation und Filtration.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser ermöglicht die genaue Überwachung und Steuerung von Wasserdruck, Wasserqualität und Wasserdurchfluss im Zulauf der Anlage. Diese Parameter sind für die Vermeidung von Schäden an Abwasserfiltern enorm wichtig.
- Präzise Druckkontrolle mit unserem intelligenten Drucktransmitter Cerabar PM51B
- Entdecken Sie unsere Abwasserüberwachungspanels
- Zuverlässige Durchflussmessung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke mit Proline Promag 400
.jpg)
Anaerobe Faulung
Anaerobe Faulung ist ein effizienter Vorbehandlungsprozess für Abwässer mit einer hohen CSB-Fracht, wie sie typischerweise in der Lebensmittel-, Papier- und Zellstoffindustrie vorkommen. Der wesentliche Teil der organischen Belastung wird zu Biogas umgewandelt. Die effektive Steuerung der anaeroben Faulung erfordert die genaue Überwachung mehrerer Parameter während des gesamten Prozesses.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine vollständige Palette von Überwachungstechnologien für die Kontrolle und Optimierung des gesamten anaeroben Faulungsprozesses, einschließlich:
- Robuste Temperaturmessung mit dem modularen RTD-Thermometer TR15
- Überwachung der Zulaufbelastung mit dem hydrostatischem Sensor Deltapilot FMB50
- Besserer Prozessüberblick mit dem Memosens Sensor CPS16E und gleichzeitige Messung der pH -, Redox-und rH-Werte (im rH-Modus)
- Überwachung der Biogasproduktion mit Proline Prosonic Flow B 200

Biologische Aufbereitung
Häufig wird Abwasser mit hoher organischer Belastung, beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, nach der anaeroben Faulung biologisch behandelt, um den Gehalt an organischen Stoffen zu reduzieren. Die Gewährleistung der richtigen Bedingungen für diesen biologischen Prozess ist die größte Herausforderung bei der biologischen Behandlung, und die genaue Überwachung von Parametern wie Ammonium-, Nitrat- und Sauerstoffgehalt ist hierbei entscheidend.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine umfangreiche Palette an individuell anpassbaren Analysatoren und Sensoren, die eine genaue Überwachung einer Vielzahl von Parametern bei der biologischen Behandlung ermöglichen:
- Ammonium-Analysator Liquiline System CA80AM, photometrisches System zur Online-Überwachung von Wasser und Abwasser
- Turbimax CUS51D Memosens Sensor zur Messung von Schwebstoffen und Trübung
- Digitaler Sauerstoffsensor Memosens COS51E zur Grenzstanddetektion und Grenzstandüberwachung

Schlammbehandlung
Die Schlammbehandlung ist sowohl kostspielig als auch komplex. Sie umfasst Verfahren wie die Eindickung oder Entwässerung, deren Effizienz von der genauen Überwachung von Parametern wie Durchfluss, suspendierte Feststoffe und Dichte abhängt, um eine optimale Nutzung von Zuschlagsstoffen und Konditionierungsmitteln zu gewährleisten.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser umfasst leistungsstarke Durchflussmessgeräte, mit denen sich alle wichtigen Parameter messen und die Chemikaliendosierung bei der Schlammentsorgung optimieren lassen:
- Optimale Durchflussregelung mit dem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Promag Proline W 400
- Messung der Dichte von Dunkelschlamm mit einer breiten Palette von Coriolis-Massedurchflussmessgeräten
Vorteile
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Wasser- und Abwasserindustrie haben wir ein breites Portfolio an Messtechnologien, Automatisierungslösungen und Serviceangeboten entwickelt, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir kennen die speziellen Herausforderungen bei der Optimierung von Kosten und gewährleisten, dass die Qualität des Auslaufs auch den Umweltanforderungen entspricht.
Schlüsselfaktoren
30 %
der für die Belüftung aufgewendeten Energiekosten können durch die genauere Steuerung der Belüftung eingespart werden
Schlüsselfaktoren
20 %
potenzielle Kosteneinsparungen für Konditionierungsmittel in der Schlammbehandlung
Schlüsselfaktoren
250.000
installierte digitale Analysesensoren weltweit
Wie wir Sie unterstützen
Mit einem umfassenden Portfolio an Überwachungs- und Analysetechnologien ermöglicht Endress+Hauser seinen Kunden, Industrieabwässer effizienter zu behandeln, um gesetzliche Vorschriften einzuhalten und dabei folgende Prozesse zu optimieren:
- Abwasserwiederverwendung
- Anaerobe Faulung
- Biologische Aufbereitung
- Schlammentsorgung