Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Hohe Anlagenverfügbarkeit bei der Produktion von Wasserstoff

Warum bei Messer Industriegase die Druckmessung im Dampfreformer zuverlässig und einfach funktioniert

Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen. Die Messgeräte von Endress+Hauser werden allen Herausforderungen der Wasserstoffproduktion gerecht, unter anderem durch eine goldbeschichtete Membran. Sie sind zuverlässig und erleichtern den Messer-Mitarbeitenden durch nutzerfreundliche Funktionen die Arbeit.

Vor Ort bei der Wasserstoffproduktion von Messer:
Werksleiter Guido Kniepper und Produktionsleiter Florian Wagner berichten über ihre Erfahrung mit Endress+Hauser.

Bei Messer Industriegase funktioniert die Druckmessung im Dampfreformer zuverlässig und einfach. ©Endress+Hauser

Werksleiter Guido Kniepper mit einem Mitarbeiter von Endress+Hauser auf der Wasserstoffanlage von Messer
Industriegase.

Vorteile auf einen Blick

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit

  • Präzise und zuverlässige Messung, selbst in sehr kleinen Druckbereichen

  • Zeitersparnis durch einfache Bedienung der Geräte

  • Geringer Schulungsaufwand

  • Verlängerte Wartungsintervalle

Guido Kniepper, plant manager at Messer Industriegase GmbH

„Die Druckmessgeräte von Endress+Hauser arbeiten selbst in sehr kleinen Messbereichen präzise und zuverlässig. Durch die digitalen Assistenten sind die Geräte intuitiv und sicher zu bedienen.“

Guido Kniepper, Werksleiter
Messer Industriegase GmbH

Die Herausforderung

Druckmessung bei der Dampfreformierung ist anspruchsvoll. Bei der Wasserstofferzeugung herrschen Temperaturen von über 900 Grad, die Abfüllung erfolgt mit bis zu 200 bar. Der Druck im Reformerofen liegt teils im Millibar-Bereich. Große Herausforderungen ergeben sich aus der Diffusion. Wasserstoffatome können die Metallmembran der ölbefüllten Sensoren durchdringen. In der Druckübertragungsflüssigkeit bilden sich Blasen, das führt zu einer Nullpunktverschiebung und zu Fehlfunktionen.

Unsere Lösung

Bei der Wasserstoffproduktion von Messer kommen unter anderem die Druck- und Differenzdrucksensoren Cerabar PMP71B und Deltabar PMD75B zum Einsatz. Endress+Hauser hat Druckmessgeräte im Dampfreformer von Messer installiert, die den speziellen Anforderungen bei der Wasserstoffproduktion gerecht werden:

  • Eine 25µm dicke Goldbeschichtung verhindert zuverlässig, dass Wasserstoff durch die Membran in die Druckzelle diffundiert.

  • Die Geräte überwachen sich ohne Unterbrechung des Anlagenbetriebs automatisch.

  • Ein digitaler Assistent führt die Nutzer Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme, Wartung und SIL-Wiederholprüfungen.

  • Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht einen komfortablen Zugriff auf das Gerät.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel