Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Water quality testing

Wasserqualität

Vor Ort Tests auf PCR-Basis für die Wasser- und Abwasserindustrie

Vereinfachen Sie Ihre Qualitätskontrolle des Wassers mit einem System, das den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zur Antwort automatisiert.

Drinking water production ©Endress+Hauser

Einsatz für sauberes Wasser...

Water quality testing ©Agentur XY

... und Überprüfung der Wasserqualität in jeder Probe.

Zielsetzung

Das Testen der Wasserqualität ist unerlässlich, um sicheres Wasser in der Produktion und bei der Wiederverwendung zu gewährleisten. Verunreinigungen stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, wenn sie nicht entdeckt werden. Daher sind strenge Tests unerlässlich, um letztlich die Produktsicherheit zu gewährleisten.

Unser System prüft, ob das Wasser für den Einsatz in der Produktion geeignet ist, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Zudem kann das Wasser mit einem einfachen Arbeitsablauf getestet werden, um eine sichere Wiederverwendung des Wassers sicherzustellen und eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu fördern.

Was bieten wir an?

Vor Ort PCR-Analysen für:

Prozesswasser

  • Die Prüfung, ob das Wasser den Produktionsstandards entspricht

  • Schnelles Ergreifen von Gegenmaßnahmen, um einen Produktionsstillstand zu vermeiden

Wasserwiederverwendung

  • Die Untersuchung von Wasser auf Verunreinigungen vor der Wiederverwendung

  • Die Gewährleistung der Produktsicherheit

Wie hilft es dem Produktionsprozess?

Kontamination beeinträchtigt die Produktion

Durch die Identifizierung der Kontaminationsquelle können gezielt wirksame Maßnahmen geplant werden, was Ressourcen wie Personal und Material schont.

Kontamination beeinträchtigt die Wiederverwendung von Wasser

Das Wasser kann vor der Wiederverwendung getestet werden, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsstandards entspricht und die Produktqualität garantiert.

Späte Feststellung erhöht Risiko

Durch die Identifizierung von Produktionsproblemen wird das Risiko einer späten Erkennung verringert. Die Ergebnisse werden intern erzielt, ganz ohne Probenversendung.

Wie hilft es Ihrer Marke?

Ausbreitung der Kontamination beeinträchtigt das Markenimage

Durch die Aufrechterhaltung hoher Standards im Bezug auf Wasser wird das Vertrauen und der Ruf der Marke gesichert.

Wie funktioniert es?

Das Endress+Hauser BioSense Analysis System nutzt das universelle Device BAB00 und spezielle applikationsspezifische Kits, um den gesamten Laborprozess von der Probe bis zum Ergebnis zu automatisieren.

Mehr darüber erfahren, können Sie hier!

Kits für die Testung von Wasserqualität:

Listeria Ident Kit

  • Test für die Analyse von Prozesswasser

  • Identifizierung von Listeria spp. und Listeria monocytogenes

Water Quality Kit

  • Test für die Analyse von Prozesswasser

  • Identifizierung von Coliforms Gruppe, Enterokokken Gruppe und E. coli

Genauere Informationen zu verfügbaren Produkten sowie die Möglichkeit zur Angebotsanfrage sind auf den Märkte-Seiten, in welchen die Produkte verfügbar sind (DE, AT, CH), angehängt.

Vorteile

  • Einfach – das benutzerfreundliche System vereinfacht die Qualitätsprüfung des Wassers und ermöglicht es den Betreibern, schnell auf Kontaminanten zu prüfen, ohne dass spezielles Personal oder Laborausrüstung erforderlich ist.

  • Schnell – modernste mikrofluidische Automatisierung liefert schnelle Ergebnisse und beschleunigt
    Entscheidungsfindung, um sauberes und sicheres Wasser zu gewährleisten.

  • Vor Ort – die kompakte Bauweise des Systems ermöglicht es, die PCR direkt vor Ort durchzuführen, so dass der gesamte Kontrollprozess in der Einrichtung verbleibt.

Sie haben Fragen? Wir haben Antworten

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder